This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:电压增益的最小值/最大值是多少?

Guru**** 2525960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861314/lm386-what-is-the-min-max-of-voltage-gain

器件型号:LM386

 大家好、

 我的一位客户正在考虑使用 LM386。

 他们有如下问题。

 请问您能回答以下问题吗?

问:LM386数据表(SNAS545C)显示、器件的典型电压增益(AV)在第4页为26dB。

     您能告诉我电压增益的最小值/最大值是多少?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    如数据表中所述、电压增益可配置为20dB 至200dB。

    如果您对此有更多问题或意见、请告诉我。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Luis、

     非常感谢您的回复。

     很抱歉、我的问题 不正确。

     下面我可以再次问您吗?

     问: LM386 数据表(SNAS545C)显示第4页的器件典型电压增益(AV)为26dB (=x20)

        当1号和8号引脚时、增益设置引脚断开。

         您能告诉我 增益的价值是多少?

        换句话说、增益的最小值/最大值是多少、26dB?

        (例如、最小值为25.5dB、最大值为26.5dB。)

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

       

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    该器件的最小 vale 与典型值以及典型值与最大值之间有20%的变化。 因此、最小值约为23dB、最大值约为29dB。

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Luis、

     非常感谢您的回复。

     您的回复对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。