This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:有关 DRV2700EVM-HV500中高电压生成的查询

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861467/drv2700evm-hv500-query-regarding-high-voltage-generation-in-drv2700evm-hv500

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700

尊敬的先生/女士:

我指 的是 DRV2700EVM-HV500。 我有两个问题:

1.是否有演示视频?

2.它是否从5伏产生高电压? 或者我们必须在外部提供它?

热切地等待您的回复、

此致、

Manoj Hiwarkar

8087764569 / 9916707384

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manoj、

    遗憾的是、此 EVM 没有可用的视频、您是否需要我们展示或描述的任何特定功能?

    DRV2700具有集成升压转换器。 它能够从5V 生成高电压。

    如果您对此有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、建议使用输出功率为100W 的功率放大器。 在25kHz 至40kHz 频率下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manoj、

    您能否开始新的 E2E 主题、询问这种放大器、请回答? 这种设备是另一个音频组的一部分、它们可以更好地为您定向。

    此外、我还邀请您查看我们的音频产品系列、了解更多详细信息:

    http://www.ti.com/audio-ic/overview.html

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.