This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:从 DAC 到 HPLOUT 和 HPLCOM 的输出声音

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860524/tlv320aic34-output-sound-from-dac-to-hplout-and-hplcom

器件型号:TLV320AIC34

您好、TI 论坛、

我想通过 DAC 传递 I2S 数据、并通过 HPLOT_A 和 HPLOC_A 端口输出。 到目前为止、我一直在写入寄存器:

## reg 37:为 DAC 加电
i2cset -y 1 0x18 0x25 0xC0

## reg 7:启用 DAC
i2cset -y 1 0x18 0x07 0x0A

## reg 47:将 DAC_L1路由到 HPLOUT
i2cset -y 1 0x18 0x2F 0x80

## reg 50:将 DAC_R1路由到 HPLOUT
i2cset -y 1 0x18 0x32 0x80

## reg 54:DAC_L1到 HPLCOM
i2cset -y 1 0x18 0x36 0x80

## reg 57:DAC_R1至 HPLCOM
i2cset -y 1 0x18 0x39 0x80

## reg 51:HPLOT_x 输出电平控制寄存器
i2cset -y 1 0x18 0x33 0x99

## reg 58:HPLCOM_x 输出电平控制寄存器
i2cset -y 1 0x18 0x3A 0x99

有人能建议我缺少哪些寄存器/更改输出声音吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟答复表示歉意。  

    两个 DAC 仍可静音。 您能将寄存器43和44更改为0x00、看看这是否有用。  

    此致、
    Aaron