This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV320AIC3254EVM-K:使用 CS 和 GDE 路由至 IN3 J5单端驻极体麦克风时出现问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860939/webench-tools-tlv320aic3254evm-k-problems-routing-to-in3-j5-single-ended-electret-microphone-using-cs-and-gde

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、TI、

这可能是一个非常基本的问题、但我还不知道如何通过 J5/in3连接获得单端驻极体麦克风音频。  如何在 GDE PurePath Studio 中控制路由?

当我通过 IN1/J1从 GDE 运行构建时、PurePath Studio 线路输入。  

我可以让外部驻极体麦克风在 CS 直接模拟旁路/PGA 模拟旁路模式下工作、在3_L > P > L MIC PGA、CM1L > M > L MIC PGA 中路由。 然后、当通过 GDE 运行一个构建时、路由会改变回 IN1/J1中的线路。  

EVM-K 板处于默认设置模式。  

如果您有任何好建议、我们将不胜感激。  

谢谢。  

Eggz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggz、

    在 GDE 中、使用系统设置代码编辑器更新器件设置。 通过单击框架组件,然后单击 GDE 右侧“属性”面板中 SystemSettingsCode 属性旁边的水平省略号(如图所示),可以访问此编辑器。 要更改音频输入路由、必须编辑寄存器 REG[1][52]和 REG[1][54]。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diljith、您好!

    感谢您引导我朝着正确的方向前进。 它的工作原理。 我需要调整参数、但现在任务已经完成。 对于本文的潜在读者、我进行了以下更改、以将具有单端配置(单声道插孔连接器)的外部驻极体麦克风插入 EVM-K 板的 J5:

    ;AIC3254EVM-K 特定配置

    REG[1][52]= 0x04;以10K 输入阻抗将 IN3L 路由至 LEFT_P
    REG[1][54]= 0x40;以10K 输入阻抗将 CM1L 路由到 LEFT_M

    当插孔连接器被拆除时、它甚至会激活内部麦克风。

    谢谢!

    Eggz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggz、

    很高兴知道您已使其正常工作、并感谢您通过发布完整的解决方案帮助其他用户。

    此致。