This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:PPC 应用始终挂起

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868421/tas3251evm-ppc-app-always-hangs-up

器件型号:TAS3251EVM

大家好、希望得到您的帮助。

我想通过我的 PC 使用 TAS3251EVM 板进行 PBTL 连接。 但是、PPC 应用程序在初始连接期间始终挂起(向器件写入系数)、因此 PBTL 连接不成功。 我已确认通过 BTL 连接的扬声器输出、结果正常。

软件版本:Pure Path Console 3

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

      您是否确认了 I2C 等。对于 PBTL 模式、通信正常? 您还可以向 hao.zhang@ti.com 发送电子邮件、我们将链接软件人员以帮助进行双重检查。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、  

    我可以与 hao 和客户一起发送电子邮件吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、让我们构建一个电子邮件循环来讨论这一点。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hao。 我将在一段时间前发送的电子邮件中与客户联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:
    我们已向您发送电子邮件
    请检查。

    谢谢你