This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:当 Faultz 为高电平时不工作

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861084/tpa3130d2-doesn-t-work-when-is-faultz-high

器件型号:TPA3130D2

您好、Nick、

您能否测试 PCB 打开/关闭静音信号? 对我来说、这是可行的、但问题是不总是可行的、有时我必须多次将其打开/关闭。

顺便说一下:

我正在测试评估板、当我为其通电时、输出上没有任何内容、需要多次按下静音按钮(有时它正常工作、有时不工作)。

第二个问题是:当我按下 SD 按钮(S1)时、输出被关闭、那么有必要按下静音按钮来激活它(有时它会工作、有时甚至不工作)。

我的问题:

如何处理 MUTE 信号以使输出正常工作?

最后第三个问题:当芯片上电时(无论输出是打开还是关闭都无关紧要)、SDZ 信号为高电平(在我的例子中为11V)。 这是可以的、但当我引起直流检测故障情况时、芯片自身受到保护(这也是可以的)并且输出被关闭、但是 SDZ 信号一直是高电平。

如何检测故障情况? 读取 SDZ 引脚电平无效。

此致

胡安·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个问题:

    在放大器工作且输出打开的情况下... 按下静音按钮后、当我松开该按钮时、有时会激活输出、有时不会激活输出。 我经常需要按几次按钮才能使其正常工作。

    我已经测试了折页序列、但它不起作用。

    此致

    胡安·卡洛斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Juan:

    您是否在问题发生时监控了故障引脚?

    如果发生任何故障、输出必须关闭。

    此致、

    Derek