This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:PPC3 TAS6424软件访问

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861343/tas6424-q1-ppc3-tas6424-software-access

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS6424COEFFICIENT-CALC

各位专家、您好!

我想将 TAS6424EVM 与 PPC3配合使用、但 PPC3在应用中心中未显示 TAS6424框。
您是否会提供访问 PPC3上的 TAS6424软件的审批?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    您是否在 TAS6424-Q1网页上提交了申请?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦-圣、

    我在开发工具部分找不到除  TAS6424产品页面下的 COEFFICIENT-CALC 之外的内容。 此外、我  也找不到 TAS6424Q1EVM 页面的软件。
    我可以在哪里提交申请?

    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    是否可以访问以下链接并申请 PPC3 TAS6424插件?

    用于音频系统设计和开发的 PurePathTmConsole 图形开发套件
    http://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    我已经安装了 PPC3并对我的帐户进行了登录、但 TAS6424插件不适用于可使用的 EVM 应用。

    Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦-圣、Kato-San、

    我已确认 PPC3上有 TAS6424EVM 软件。
    我想关闭这个线程。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi