This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 标记为44L3 SJPB 的 IC 的数据表

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861517/data-sheet-for-ic-marked-44l3-sjpb

 我需要标记为44L3 SJPB 的 IC 的数据表。

我在之前的消息中引用了错误的数字(以下引述)

此 IC 位于 Bose Mini 1 SoundLink 的 BOOST PCB 上、可能会将电压从4.5伏升至50伏、我认为是由德州仪器制造的。

非常感谢。

180分

答复:0

意见:9.

我正在尝试找到具有以下标记44L3 SJBP 的 IC 的数据表、我正在尝试找到该数据表。

此 IC 位于 Bose Mini 1 SoundLink 的 BOOST PCB 上、可能会将电压从4.5伏升至50伏、我认为是由您制造的。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya、

    使用 TI.com 上的部件标记查找工具: http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp ,SJPB 标记对应 于 http://www.ti.com/product/LM3481  ,这似乎与您对设备用途的建议一致。  请查看数据表、看看这是否与您在 PCB 上看到的结果相匹配。   

    如果没有、请提供设备的照片。  

    此致、

    ~Leonard   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、

    非常感谢、我认为这是正确的器件型号。

    我非常感谢你向我指出这一点。

    祝你一切顺利。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来!

    在您的服务中、

    ~Leonard