This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:tas2770的 SoundWire

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2770EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860977/tas2770-the-soundwire-of-tas2770

器件型号:TAS2770

尊敬的工程师:

Tas2770的数据表中提到了 Soundwire、我想使用这个函数、但是 数据表中没有详细说明。 我不确定如何配置它、能否 提供一些更详细的信息?

谢谢。

 

此致

Dandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dandan、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我在数据表中找不到对 Soundwire 的引用。 请您将我指向您找到此功能的正确部分吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的来信!

     有关 SoundWire 的信息在用户指南和数据表中提到、它的名称是 Tas2770 (15W_smartamp_ivsense) ,、作为  以下两个附件。

    谢谢。

    此致

    Dandan

         e2e.ti.com/.../tas2770_2800_15w_5F00_smartamp_5F00_ivsense_2900_.pdf

         e2e.ti.com/.../TAS2770EVM_2D00_Stereo-User_2700_s-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dandan、

    感谢您指出这些文档。

    Soudwire 是一种2线协议、通常用于手机和 PC 音频接口。 Soundwire 说明已从我们的数据表中删除、因为它不是完全受支持的。 您展示的数据表是较旧版本。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2770.pdf

    但是、如果您仍然对该音频协议感兴趣、我邀请您查看我们的 TAS2770EVM。 在用户指南中、有一段提到了此配置:

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.