This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:ZEROA 引脚的操作

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868297/pcm1754-operation-of-zeroa-pin

器件型号:PCM1754

大家好、


我对 PCM1754DBQR 有疑问。

当 SCK 或 BCK 信号被中断时、ZEROA 标志信号输出什么类型的信号?
我认为、由于无法识别数据、因此它被识别为0级。 因此、ZEROA 变为高电平。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    由于美国的假期,我们的反应将会推迟。 我会研究这一点、并在我回到办公室时向您提供答案。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    我刚刚测试了这个-只有当 DIN 为低电平时才激活 ZEROx 引脚。  它不会针对其他时钟错误激活。  

    例如、如果 SCK 停止、ZEROx 引脚将不会置为有效。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    很抱歉耽误你的答复。日本是个假日。
    感谢您的测试和回答。 我知道。

    此致、
    石田山