This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:VDD 线路上的噪声和扬声器中的嘶嘶声

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861272/tpa2005d1-noise-on-vdd-line-and-hiss-in-speakers

器件型号:TPA2005D1

你(们)好。 我们使用 TPA2005D1放大器放大来自 Raspberry Pi 的 PWM 音频。 音频中有很多嘶嘶声。 使用 示波器探测时、我看到以下结果:

-从右下角的示波器可以看出、底部有一个相对干净的5V 信号、但是当信号到达放大器的引脚6时、会引入噪声。

-输出信号中有尖峰-这是由接地反弹造成的吗? 如果是,如何防止这种情况?  

-上图显示了进出放大器的所有信号。

-当从5V 电源断开时、引脚6上的电压为200mV。

下面随附了我们的音频原理图。 有什么想法为什么会出现这种噪声、以及我们如何消除这种噪声?

谢谢。

苏克韦尔]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sukhvir、

    我们的团队将查看此问题。 我们将尽快回答。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sukhvir、

    欢迎使用 e2e。

    我想重点介绍您的设计中的两个方面:

    • 去耦电容器 C27、C28和 C29离引脚6太远、无法实际发挥作用。 始终建议将去耦电容器尽可能靠近 IC 的电源引脚放置。
    • 您真的需要30V/V 增益吗? 您使用的是10kohm 输入电阻器、根据数据表 中的建议运行条件 、我们指定15kohm 为20V/V 增益下的最小输入电阻值

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器