This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TAS5731M:TAS5731烧毁低音扬声器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861358/compiler-tas5731m-the-tas5731-burn-out-the-woofer

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件:TAS5731

工具/软件:TI C/C++编译器

出厂的一些产品烧毁了低音扬声器。

您能不能告诉我  低音扬声器烧坏的原因是什么?

与 TAS5731 μ?的寄存器设置相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Banghong、

    建议进行一些调试、因为我无法从您的描述中进行分析。 一些线索供您参考:

    1. 检查问题的故障率;
    2. 检查此问题是否可以随时重现;
    3. 检查是否可以在相同条件下在 TI EVM 板上重现类似问题;
      1. 一旦可以检查上述项目、请转至:
    4. 烧毁:检查输出引脚是否发生短路;
    5. 使用电流探头来监测流经电感器的电流、从而检查导致此问题的功率是否过大;
      1. 减小音量、以查看是否消除了此问题;
    6. 以在 出现此问题时检查 BST 波形和 PWM 波形。

    此致、

    Alix Wan。