This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:已选择 OVF -# 39;t 在 TDM 模式下工作

Guru**** 2814865 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858893/pcm3168a-ovf-dosen-t-work-in-tdm-mode

器件型号:PCM3168A

在我的情况下、PCM3168A 独立工作、当 FMT (引脚42)设置为低电平时、工作模式为 PCM 模式、OVF (引脚5)将变频;

当 FMT 设置为 TDM 模式时、OVF 不再工作。

我的问题是:是否有任何方法激活 OVF 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC、  

    我们下周将在实验室中使用 EVM 并尝试重现您的结果。  

    这是否仅在硬件控制模式下发生?  您可以使用软件控制模式测试它吗?

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。

    我从未尝试过软件控制模式、因为我公司中没有软件工程师。  

    如果软件模式可以解决这个问题、我可以将其设置为软件模式、 并要求有人对其进行编码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

     是否有任何进展?

    等待您的回复。