This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:BTL/PBTL 模式

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861206/tpa3255-btl-pbtl-mode

器件型号:TPA3255

TPA3255应可通过2.1Vrms DAC 进行完全控制-但遗憾的是、它在 BTL/PBTL 模式下不会这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅

    e2e.ti.com/.../861085

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能更详细地介绍一下吗? 谢谢!

    TPA3255只有21.5dB 增益。 2Vrms 输入将放大至~24Vrms、而在4 Ω 负载下、24Vrms 只能提供24^2/4=144W。

    我出什么问题了吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    否、但我要说的是、如果数据表概述了2Vrms DAC 兼容性、这不仅适用于单端模式、而且您可以使用2Vrms DAC 在所有模式下实现最大功率输出。

    因此、我预计 TPS3255会根据所选模式更改其内部增益、以保持与2Vrms DAC 的兼容性。

    此致、

    Sebastian