This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:稳压12V 电源下的8 Ω 负载是否正常?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860728/lm386-8-ohm-load-with-regulated-12v-supply-ok

器件型号:LM386

我想使用 LM386N (DIP)作为声音指示器、以12V 稳压电源驱动8 Ω 扬声器。 该信号是非正弦信号、在2秒突发中具有~250Hz 的固定频率、不规则间隔为几秒到几分钟。 增益= 20、信号电平从0到硬削波不等。

在这些情况下、是否有可能因电气和/或热应力而损坏 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zotin、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zotin、

    这在很大程度上超出了规格运行。 该器件可能能够承受此测试、但我们无法保证其安全运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我之所以提出这一要求、是因为我觉得12V 时的8 Ω 负载位于重侧。 另一方面、占空比很低、数据表提供了在12V 和8 Ω 负载下运行的曲线。

    我所描述的应用程序是一个较复杂系统的一个小但重要的部分。 电源固定为12V。 我可以想到三种解决方案:1)使用16 Ω 扬声器(在这里不容易获得);2)插入一个与扬声器串联的电阻器(大幅降低输出);3)将 Vcc 分压至9V (增加部件数和 PCB 面积);4)使用增强器 IC (通常具有更高的空闲电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zotin、

    12V 是建议的最高电源电压、我不会担心这一点。 还支持8 Ω 负载。

    通常的用例中有输入信号、我认为它是方波。 通常、如果将 PWM 馈入放大器、则必须对其进行滤波才能获得模拟信号。 第二个需要考虑的是"硬削波"、如果信号从0重复变为硬削波、则可能对放大器不是很好。

    如前所述、器件可能能够在这种情况下运行、 但我们无法保证其安全运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、作为 TI 代表、您无法保证这是一项安全的操作。 我将您的回复标记为已解决问题。

    仅供说明:信号不是 PWM。 这是一个内部生成的大约250Hz 的方波、R-C 耦合、因此当它通过电位器到达 LM386时会变陷。 串联电阻器和 POT 形成一个分压器、该分压器在最大体积下将峰值振幅限制在+/- 0.4V 以下、以免超过 LM386的输入额定值。