This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:I2S 主控模式

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868846/tas3251-i2s-master-mode

器件型号:TAS3251

您好!

我已经为 I2S 主控模式构建了一个带有 TAS3251和晶体振荡器的定制电路板。 我已经在正常的 I2S 从模式下测试了电路板、并获得了干净的音频输出。

当我将 TAS3251 SCLK 和 LRCK 切换到输出时、设置两个分频器并切换到主模式、我可以看到示波器上生成了时钟。 当我播放音频时、我会听到高频失真。 那么、有基本功能、但在 I2S 主控模式下获取纯净音频的诀窍是什么? 我在 PPC3中没有找到适合这种模式的开关。

此致、

Merlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Merlin、

    在 PPC3中、具有2个 TAS3251器件(如立体声2.2 L/R)的扬声器配置为主/从配置提供支持。

    您能否确保在主模式下、MCLK 作为输入进行了良好连接? 此外、音频源是否设置为接受来自 TAS3251的时钟的从器件?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我在 PPC3中找不到将其中一个 TAS3251EVM 配置为 I2S 主器件的选项。 主/从配置仅用于输出级同步。

    是的、音频源已正确配置为 I2S 从设备。 我已经使用另一个 I2S 主器件将其作为从器件进行了测试。 MCLK 通过时钟缓冲器进行缓冲、并在 TAS3251的 MCLK 输入端保持稳定。

    我现在使用的顺序如下:

    复位寄存器和模块、将 DAC 设置为待机、将 SCLK 和 LRCLK 设置为输出、对 SCLK 和 LRCLK 主模式分频器进行编程、激活 SCLK 和 LRCLK 分频器从 DAC 释放为待机状态、并将 DSP 设置为活动状态。 在初始化正确频率后、我可以立即看到 SCLK 和 LRCLK。 因此、分压器和输出工作正常。

    我是否遗漏了什么? 建议的用于激活主控模式的寄存器写入序列是如何的?

    此致、

    Merlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Merlin、

    您可以参阅数据表第24页顶部有关如何将器件设置为 I2S 主模式的说明。 是否可以再次尝试推荐的步骤?

    此致、

    Hao