This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:TPA3100D2外壳温度超过110度

Guru**** 2556080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861055/tpa3100d2-tpa3100d2-tcase-temp-over-110-deg

器件型号:TPA3100D2
主题中讨论的其他器件:TPA3110D2

尊敬的:


我们的客户测试热性能如 下图所示进行实验、使用热风枪控制110°C、我们测量 Tcase = 110°C


此外、TPA3110D2的工作功率为20W、 我们发现 SPK +/-输出电压差= 2.3V


实验有道理吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您使用热风枪将外壳顶部控制在110度、在这种情况下 、TPA3110D2 设置为工作功率为20W、但 您会发现 SPK +/-输出电压差= 2.3V。 因此输出功率会降低、对吧?

    当您取出热风枪时、您是否发现输出功率恢复到20W? 我建议:

    1. 检查热风枪被拿走时输出功率是否恢复?
    2. 通过监控故障引脚来确定是否发生任何故障。
    3. 在 TI EVM 板中重现此问题。

    顺便说一下、您是否会与我们共享 TPA3110D2的原理图以进行调试?

    Regrards、

    Alix Wan。