This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754MDCAEVM:TAS5754EVM 代码问题

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868913/tas5754mdcaevm-tas5754evm-code-issue

器件型号:TAS5754MDCAEVM

您好!

我的客户问我、PPC2寄存器转储会生成大容量的代码、他们很难找到更改了哪个寄存器。  

我告诉他们在代码前和代码后进行比较、您有更好的选择吗? 像指南一样、可以告诉每个寄存器的含义?

谢谢。

此致

刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、他们提到他们想要在线执行 EQ、因此在这种情况下、比较可能不起作用。 如果您有任何想法、请随时告诉我。

    谢谢。

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用 PPC2在线 EQ 的客户是否更改了转储寄存器?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    是的、他们想知道是否有一种方法来识别已更改的代码、而不是比较代码之前和之后的代码。

    那么、我们是否有这样的方法可以做到这一点?  

    谢谢。

    此致

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    对于应用、如果客户希望区分不同的 EQ 设置、建议使用 TI 的 PPC2 GUI。  

    EQ 设置后、他们可以转储代码以及 EQ 调优 GUI 正下方的"保存设置"。 通过这种方式、客户可以保存不同版本的 EQ 以进行在线 EQ 调优。

    建议不要通过代码本身来告知不同的 EQ、因为 EQ 系数已由 GUI 转换为寄存器值。 每个 EQ 由5个系数(8个寄存器)组成、很难区分。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的回答、我会将其交付给我的客户。

    此致

    Mason