https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868472/tpa3110d2-q1-tpa3110d2
器件型号:TPA3110D2-Q1您好!
我的产品 发生了 TPA3110 损坏问题、
当我播放音乐时、我不知道发生了什么?
您能帮我检查原理图、并向我提出建议吗、
扬声 器信息:扬声器4欧姆;功率5W;最大功率:15W
扬声器惯性:
BR
Leoho
leoho@globaljed.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868472/tpa3110d2-q1-tpa3110d2
器件型号:TPA3110D2-Q1您好!
我的产品 发生了 TPA3110 损坏问题、
当我播放音乐时、我不知道发生了什么?
您能帮我检查原理图、并向我提出建议吗、
扬声 器信息:扬声器4欧姆;功率5W;最大功率:15W
扬声器惯性:
BR
Leoho
leoho@globaljed.com
您好、Leo、
我收到了您的邮件和原理图。
我看到 PVCC 为18V、没有 PLIMIT 设置。 在该设计中、如果输入信号具有突发、则输出峰值将高达18V、然后峰值电流将高达4.5A。
但电感器的速率电流为3A。 因此、当问题发生时、电感器将很热。
您可以设置 PLIMIT 或选择速率更高的电感器。
此外、缓冲电路为1uF+2.7欧姆、这将导致空闲电流几乎不会增加。 请将电路修改为1000pF+68欧姆。
此致、
Derek