This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2-Q1:TPA3110D2

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868472/tpa3110d2-q1-tpa3110d2

器件型号:TPA3110D2-Q1

您好!

我的产品 发生了 TPA3110 损坏问题、

当我播放音乐时、我不知道发生了什么?

您能帮我检查原理图、并向我提出建议吗、

扬声 器信息:扬声器4欧姆;功率5W;最大功率:15W

扬声器惯性:

BR

Leoho

leoho@globaljed.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

      您是否有要分享给我们团队审查的原理图? 如果无法在网上打开、请发送电子邮件至 Derek.gong@ti.com 以查看并向您提供建议。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    我没有任何 TI 联系人窗口、

    因此、我没有发送给您的团队、

    您能为台湾提供 FAE 窗口

    BR

    Leoho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda:

    Derek.gong@ti.com 没有回复、请发送电子邮件给我、

    leoho@globaljed.com 或 leoho@newbdnc.com 谢谢您!

    BR

    Leoho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    请 通过以下电子邮件地址与我联系:

    derek-gong@ti.com

    谢谢!

    此致

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我收到了您的邮件和原理图。  

    我看到 PVCC 为18V、没有 PLIMIT 设置。 在该设计中、如果输入信号具有突发、则输出峰值将高达18V、然后峰值电流将高达4.5A。

    但电感器的速率电流为3A。 因此、当问题发生时、电感器将很热。

    您可以设置 PLIMIT 或选择速率更高的电感器。

    此外、缓冲电路为1uF+2.7欧姆、这将导致空闲电流几乎不会增加。 请将电路修改为1000pF+68欧姆。

    此致、

    Derek