This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:I2S BLCK 关闭时发出杂音

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860622/tas2505-q1-pop-noise-when-i2s-blck-is-off

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

大家好、

I2S 信号关闭时、有时会发出杂音。 请在论坛中获取我的设置:"TAS2505-Q1:25K 采样率、无 MCLK 问题"。

噼啪噪声是由 OUTP 和 OUTN 直流不匹配造成的、您可以在下图中看到它。 (当没有信号时、MCU 将在3秒后通过写入00 01 (第1页)和2D 00 (断电)来禁用 TAS2505)

下面是 I2S、OUTP 和 OUTN 图。 我在以36字节(16位深度、WS=25k、BCLK=800k)结尾的数据中留零、约为360us、以保持 DAC 处理活动、但这似乎不可行。

我不知道如何处理、请告知后续步骤、以便我可以做进一步的实验。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们的团队将查看此问题、并尽快回答。

    同时、您能否提供有关原理图、寄存器配置和时钟频率的信息?

    谢谢你。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    由于原理图是保密的、我会通过邮件将您秘密地发送给您。 如有任何数据丢失、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。 我将关闭此 E2E 主题、因为我们将通过电子邮件继续提供支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.