This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请解释为什么此电容器以麦克风前置放大器的方式存在

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/869102/please-explain-why-this-capacitor-exists-in-mic-preamp

主题中讨论的其他器件:OPA322

你好!

我试图为 这个前置放大器制作一个 PCB -运气不好。 我尝试了5V 版本(使用 OPA322放大器、第19页)。 有一点我注意到、电气原理图(第21页)上有一个 C1、但在文档中的任何其他电路上都不存在。 请有人解释一下它的用途是什么?

谢谢! -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、我制造了整个电路、但它似乎不起作用... 我不知道为什么。 我想我理解除 C1之外的所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    电容器 C1用作大容量去耦电容器。 该电容器在电路板上很常见、可在电源进入电路板后立即对电源进行去耦、然后使用较小(0.1uF)的电容器作为本地去耦电容器。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 相关知识!