This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1704 DAC - 768kHz 是否为允许的最大采样率?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867792/pcm1704-dac---is-768khz-the-maximum-sample-rate-allowed

主题中讨论的其他器件:DAC11001A

您好!

我想使用1MHz 20位 SAR ADC 和 PCM1704来实现一种 PCM 直接流音频、以便进行回放。 由于数据速率过高、我计划对来自 SAR ADC 的原始数据进行无功压缩、但这与我的问题无关。 当然、应该能够以768kHz 的频率运行 SAR ADC 和 PCM1704。 然而、更高的采样率降低了 ADC 上模拟抗混叠滤波器和 DAC 上模拟重建滤波器的要求。 因此、最好在960kHz (20 x 48kHz)或970.2kHz (22 x 44.1kHz)下运行 PCM1704。  

从我在 PCM1704数据表中可以找到的内容来看、串行音频数据位时钟的25MHz 限制似乎是限制因素。 换言之、使用32位数据帧时的采样率为781.25kHz、但使用打包的24位数据时应能达到1.042MHz、或使用打包的20位数据时应能达到1.25MHz。 使用现代 MCU 时、使用紧凑数据帧有点棘手、但似乎可以实现更快的采样率?

我的问题是、这是否起作用? PCM1704的稳定时间为200ns、因此理论上输出应该仍然正常? 但 PCM1704内部可能还有其他内部组件无法处理高于768kHz 的采样率?  

它是一个相当昂贵的 IC、由于它不再制造、因此如果我烧毁它、将变得很难更换。

如果有人知道答案、我将不胜感激。

谢谢、

David Fischer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是一个非常旧的器件、因此这些其他运行模式没有大量信息。  该接口似乎对大于768ksps 的数据有效、但这并不意味着 DAC 的内部操作可以这么快地运行。  它可能会起作用、但性能会受到影响。  768ksps 是经过测试的条件、因此 在该速度下应该是安全的。

    如果您对可能适合音频的 R2R 类型 DAC 感兴趣、可以查看 DAC11001A。  这是我们团队推出的一款全新20位 R2R 器件、我也正在研发一款具有 R2R 的音频参考设计。  虽然此 DAC 的创建并不考虑音频、但通过正确的配置、它可以产生非常好的动态性能。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。 我想我可能会去看看。 无论如何、我只能将 PCM1704用于原型设计、因为它不在生产中。

    我不知道 TI 有20位 R2R DAC。 我不必使用 R2R DAC、但我需要具有零阶保持输出的真正 PCM DAC。 遗憾的是、除非我在音频链中的每个阶段使用过采样 PCM、否则将真正的 PCM DAC 用于音频的好处是完全否定的。 其理念是、我可以保持信号的频域和时域特性。 通过消除对数字内插滤波器的需求、脉冲上不应有预振铃或后振铃。 当然、我不知道这些效果是否可以听到、但这将是音频信号的忠实再现。  

    贵公司是否曾考虑将 SAR ADC 中使用的开关电容器 DAC 用作通用多位 DAC? 一种方法是具有两个匹配的电容器 DAC、并在高速5 - 10MHz 时在其各自的输出之间进行简单切换。 开关的恒定频率很容易滤除、并且不会出现稳定和毛刺脉冲以及影响输出的电容损耗问题。 总之、只是一个想法、正如您所说的、我真的希望有更多的真正多位 PCM DAC 选项。

    此致、

    David。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    开关电容器是一个有趣的主意。  下次看到产品定义器时、我会将其错误。  

    R2R DAC 过采样/内插的优点和缺点是正确的。 通常、对于 DAC11001A 等器件、采样时钟非常高(500kSPS)、您会看到最佳性能。

    谢谢、
    Paul