This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:为 LPF 和 HPF 选择合适的无源组件值

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860648/tpa6138a2-choosing-appropriate-passive-component-values-for-lpf-and-hpf

器件型号:TPA6138A2

您好!

我正在寻求帮助、以选择适合 与 TPA6138A2搭配使用的无源器件值。 我将通过 MCU 生成两个0-3.3V PWM 信号、并希望生成适合通过耳机收听的模拟音频信号(每个立体声通道一个)。 我的 MCU (ATMHz 324A)能够提供高达10mA 的电流、但我想汲取的大量电流可能不可取。 我知道 TPA6138A2是 PWM ->模拟的理想选择。 我知道、对 PWM 信号使用交流耦合电容器进行接地偏置、使用 LPFS 生成模拟信号以及放大信号至关重要。 我的问题如下:

  1. 我可以将 TPA6138A2用于 PWM 生成后所需的所有级吗?
  2.  数据表图10中哪些组件对应于表1中的 R_in 和 R_fb、哪些组件控制 LPF。
  3. 假设采用单端输入(如前面提到的输入)、LPF 截止频率为18kHz、则数据表图10中的无源器件应使用哪些值、 和可变增益(在0V/V 和合理的增益电平之间、可通过用户控制的数字音量电位器进行调节)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    请查看我在下面的回答、并告诉我是否需要其他信息。

    1.-我可以将 TPA6138A2用于 PWM 生成后所需的所有级吗?

    是的、实际上我们音频放大器的大部分部分(我可以说、我们的所有模拟放大器)都可以与 PWM 输入信号配合使用。 其中一些器件支持 PWM 信号、无需任何滤波级、但最好在 PWM 发生器和器件之间包含滤波级。 通常、必须降低/滤除带外噪声。 否则、放大器也会增加该噪声。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa313/slaa313.pdf

    在这种情况下、TPA6138A2可用于滤波级和放大级。

    2.- 数据表图10中哪些组件对应于表1中的 R_in 和 R_fb、哪些组件控制 LPF。

    图10是采用差分配置的 TPA6138A2的电路图、其中包含用于滤波的附加无源组件。 在图10中、R_IN 将是 R1、R_FB 将是 R2。

    3.-假设单端输入(如前面提到的输入)、LPF 截止频率为18kHz、则数据表图10中的无源器件应使用什么值、 和可变增益(在0V/V 和合理的增益电平之间、可通过用户控制的数字音量电位器进行调节)?

    图10中的有源滤波器是多反馈配置中的二阶滤波器。 可以在我们的 EVM 原理图中找到建议的组件示例。 该器件配置为截止频率为48kHz 的二阶低通滤波器和隔直电容器。 我认为选择此配置只是为了消除带外噪声、而不会影响可闻频带。

    我建议查看此网站、了解有关多反馈配置的详细信息:

    https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/inductor-out-op-amp-in-an-introduction-to-second-order-active-filters/

    此外、我建议查看我们的滤波器设计工具。 通过选择低通滤波器和多反馈配置、您可以为单端配置设计自己的滤波器

    https://webench.ti.com/filter-design-tool/design/3

    希望这对您有所帮助! 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我!

    祝你度过美好的一天!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.