This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4674:输出短路保护

Guru**** 2532030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2, LM4674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868467/lm4674-output-short-protection

器件型号:LM4674
主题中讨论的其他器件:TPA2012D2

大家好、

数据表中对输出短路保护进行了简短描述、但未提供详细信息。

我想知道它的机制。 它是否监测 H 桥 FET 上的电流? 或者、它是否监控输出引脚与 PVDD 和 GND 等其他引脚之间的物理短路?  

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    输出短路保护最有可能是电流监控。

    遗憾的是、这些旧传统器件的详细信息不多。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您是否有输出短路保护的测试 SOP? 如果此器件不提供此器件、您也可以使用与此器件类似的任何其他器件作为替代器件。

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    TPA2012D2也是类似器件。 典型过流限制为1.5A。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    1.您能否检查其短路保护功能与 LM4674的功能是否相同?

    2."进入低占空比"是什么意思? 我想这意味着即使发生短路、FET 仍会导通、这是正确的吗? 发生短路时、它是否会将输出电流限制在1.5A?

    谢谢!
    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    实际上、描述有点令人困惑、但触发短路保护时会发生的情况是输出为关断。 输出未切换或导通。 通过下电上电或下拉、然后上拉 SDX 引脚、可以将器件设置回激活模式。

    LM4674的这种保护很可能是相同的、我将在下周尝试 LM4674保护、以确认它是否与 TPA2012D2相同。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器