This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 IEPE 嵌入式声卡开发的问题

Guru**** 2793075 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01471, ADS127L01, PCM1804, LMV751, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860791/question-about-development-of-an-iepe-embedded-sound-card

主题中讨论的其他器件:TIDA-01471ADS127L01PCM1804LMV751THS4551

您好!

我在这里有几个问题、因为我目前正在开发一种具有非常具体需求的硬件。

我需要一个具有集成 IEPE 接口、高 SNR (约110-120dB)、高输入动态(+/-20V)、双通道的嵌入式声卡、如果可能、还需要一种方法将 ADC 与 PPS 源同步。

我看到了具有 IEPE 电流源的 TIDA-01471板。 但只有一个通道、因此首先、我尝试使用图中的 PCM1804替换 ADS127L01。

但我的 SNR 较低(约为60dB)、而且它是一个旧芯片... 那么、我想知道是否有更好的 ADC 来执行这些任务? 我已经看过 TLV320ADC3160、但它是全新的、我不知道它是否是满足我需求的真正好选择。

我也想知道我是否可以轻松地增加这个电路板中高通滤波器的切割频率、而不会对方案的其余部分产生任何影响。

ADS、PCM、TLV 系列的产品有何区别?

最后,如果有一种简单的方法可以将 ADC 与每秒脉冲源同步,或者我是否需要使用外部 PLL 来同步芯片的时钟...

感谢您阅读并回答我的问题、

Timothe Surgis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要共享有关您构建的内容的更多信息、然后我们才能进一步评论。  PCM1804较旧、但 SNR 不应为60dB、并且无法直接测量+/-20V 信号、因此您必须在链中具有其他特性来衰减信号、这可能会导致性能下降。

    在更改 ADC 的高通时没有问题、我们不确定这会对您的设计产生什么系统级影响。

    不同的命名约定是多年来某些收购和其他活动的结果。 但一般来说、ADS/ADC 器件是 TI 的非音频专用器件、TLV320ADC/AIC 器件是消费类 ADC 和编解码器、而 PCM 器件主要来自 TI 日本、是消费类和专业音频 ADC 以及一些编解码器的组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供快速而精确的答案、

    我的链由以下部分组成:

    - IEPE 电流源(两个 NPN 晶体管连接到24V 降压升压转换器),提供4mA 电流。

    一个电阻桥、它扮演具有固定值16的衰减器的角色。

    -具有6固定增益的 LMV751 AOP。

    - THS4551、用于将信号转换为差分信号、并在20kHz (-3dB)时进行滤波。

    从 TIDA-01471方案复制的最后三个点。 我尝试移除了 IEPE 源、但噪声始终在这里。

    我需要测试 TLV320ADC、因为与 PCM1804相比、这里有很多有趣的东西...

    因此、