This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:耳机放大器设置

Guru**** 2533720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860756/tlv320dac3203-headphone-amplifier-setting

器件型号:TLV320DAC3203

您好,

我们希望通过更改耳机放大器的增益来调节 HPL / HPR 电平。

除了 HP 操作模式(Class-AB/Class-D)之外,是否还有更改增益所需的设置?

当前我们的状态

音频信号是 I2S 输入。

我们尝试更改第1页中 Register16/17的设置、但 HPL/HPR 输出电平没有影响。

我们已使用 AB 类 HP 驱动程序。

中川广基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nakeagawa-San、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    第1页、寄存器16和17应该足以增加输出电平。 但是、您也可以尝试使用 PAGE 0、寄存器65和66。 这些是左侧和右侧 DAC 的音量控制寄存器。

    请告诉我它是否适用于您的应用。

    如果不增加增益、您可以共享原理图和寄存器配置吗? 验证是否有可修改的内容。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.