This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:适合新设计?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2, TPA6139A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868899/tpa6139a2-ok-for-new-designs

器件型号:TPA6139A2
主题中讨论的其他器件:TPA6132A2

我对 TPA6132A2的电气性能很满意、但它是我的设计中唯一的 QFN、而 QFN 焊接问题是电路板故障的最常见原因。  我想切换到 TSSOP TPA1639A2、但 "推荐的替代器件"在其描述中占据突出位置。  这是否表明我不应该使用 TPA1639A2创建新设计?   

 来自 http://www.ti.com/product/TPA6139A2:

推荐的替代器件

  • TPA6132A2  - 具有杂音抑制功能的25mW DirectPathTm立体声耳机放大器
  • TPA6130A2  - 具有 I2C 音量控制的138mW DirectPathTm立体声耳机放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lippold、

    您可以毫无问题地设计 TPA6139A2。
    我们在器件产品文件夹中提供了替代器件、以便客户在为其应用寻找器件时可以探索不同的类似选项。 这并不意味着我们不建议使用该特定器件。

    请继续在您的设计中评估和设计 TPA6139A2。 如果您有任何疑问或问题、请在此论坛上发布新主题、以便我们为您提供支持。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器