This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:/RESET 引脚#31的 ESD 结构

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC3100-Q1, DRV2511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867914/tlv320dac3100-q1-esd-structure-of-reset-pin-31

器件型号:TLV320DAC3100-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100DRV2511-Q1

大家好、

您能否告知 TLV320DAC3100引脚31 /RESET 的 ESD 结构?

我电路板上的 TLV320DAC3100-Q1损坏、似乎 PIN2 (EN)被 EOS 损坏。

您能给我一个这个引脚 ESD 保护块的简化等效电路吗?

(我假设二极管 连接到内部电源轨和 GND)

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    我将检查此信息是否可用于共享。

    系统中连接到此引脚的所有设备是否都损坏?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢。

    是的。 DRV2511-Q1 EN 引脚和 MCU GPIO 连接到此引脚、DRV2511-Q1 EN 损坏。

    可能会在短时间内出现瞬态 GND 电势差、我怀疑这可能会触发 ESD 保护二极管导通。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    我目前正在查找此信息。 让我在论坛外与您联系、跟进此事。
    我现在要关闭这个线程。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器