This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:从单个+5V 电源运行 NE5532时出现问题。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868858/ne5532-problem-running-ne5532-from-a-single-5v-supply

器件型号:NE5532

您好!
我设置了一个简单的12倍反相运算放大器、为其馈入100mV P-P、使信号永远不会达到低接地(0V)。 文本簿示例。
电路不工作。 但是、如果我提供+/- 5V 电压、IC 将按预期工作。 运算放大器或比较器。
我不确定正在发生什么情况,因此我要求得到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    它是双电源运算放大器。 它不由单电源供电。 对我来说无用、DigiKey 的参数搜索错误地将其列为单电源运算放大器。