This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:TLV320DAC3203噼啪噪声

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868309/tlv320dac3203-tlv320dac3203-pop-noise

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、团队成员

TLV320DAC3203在上电和断电时会发出杂音,TLV320DAC3203设置为 SE 输出,16Ω Ω 耳机负载,使用外部 AVDD,低于 TLV320DAC3203 SCH。

 

是否存在上电时的弹出噪声

我们在 TLV320DAC3203应用参考指南的4.2.2示例脚本代码中将 DAC3203设置为“无杂音快速启动”。 上电时仍有杂音。 然后、我们尝试了所有不同的 R-POP 并缩短了充电时间、它仍然具有明显的 PoP 噪声。 并在 TLV320DAC3203DEMO 上进行测试时获得相同的结果。

 

是否存在断电时的噼啪噪声

在断电之前、我们将 DAC 和耳机静音并关闭、如下所示、耳机输出无输出。 接下来、我们关闭电路板电源、输出具有清晰的杂音。 并在 TLV320DAC3203DEMO 上进行测试时获得相同的结果

 

消除组件的影响、我们使用47uF 陶瓷电容器替换为100uF 电解电容器、移除手提 HPLO 和 HPRO 的组件、直接在直流阻断电容器之后连接耳机输出。 将 TLV320DAC3203设置为与上述设置相同、耳机输出在加电和断电时仍具有清晰的噼啪噪声。

 

现在、我们将 Q7和 Q8 MOSFET 拉输出添加到 GND、以降低上电和断电时的噼啪噪声。 我们想知道:当 TLV320DAC3203设置为 SE 输出时,如果由于直流块电容器的影响,噼啪噪声无法消除。 并且必须使用外部静音功能。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    噼啪噪声性能在很大程度上取决于输出端连接的负载。 参考指南的第4.2节是使用一对16欧姆负载创建的、在示波器上观察到、而不是使用 SPL 测量或听力测试的实际扬声器。

    如果可用的设置不能完全消除瞬态、则使用外部晶体管来消除 PoP 是一种很好的方法。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器