This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3137D2:在数据表中,此部件用于 BTL 模式,如果我可以将此部件用于 SE 模式吗? 这种方法有任何风险?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3137D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868273/tpa3137d2-in-datasheet-this-part-is-used-for-btl-mode-if-i-can-use-this-part-for-se-mode-any-risks-in-this-method

器件型号:TPA3137D2

在旧设计中,我们将此部件用于 BTL 模式,输出通过两个 RCA 连接器(L 和 R)连接。这意味着 RCA 上的电压是双极的。 现在在新设计中,我们希望 RCA 连接器上的电压 是单极的,如果我只将 OUTPL 和 OUTPR 连接到 RCA+,并且 RCA-连接 到 AGND,那么它是否起作用? 或者会发生一些风险。

我期待着你的答复,顺便说一下,Merry Chaistmas!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我的描述有一些问题:在旧设计中,RCA-/+上的电压是单极的 (RCA+和 RCA-上的电压相位不同, 振幅相同 )-这是 BTL 模式。现在我希望电压 为双极,RCA-上的电压为 AGND,即 RCA+上的电压 为双极。 我想我可以使用 TPA3137D2的一个输出、例如与 RCA+连接的 OUTPL (使用电容)。这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    您是不是说您只想在 TPA3137的通道上使用? TPA3137的两个通道是单独的、您可以使用一个通道并禁用另一个通道。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek:

    您的理解接近但不准确,TPA3137有两个通道,对于 TPA3137的一个通道,它有两个输出(例如:OUTPL 和 OUTNL)。 我想使用其中一个(例如:OUTPL 和禁用 OUTNL)。这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    我明白了。 但 TPA3137无法支持您的应用。 您不仅可以使用 OUTPL 或 OUTNL。

    此致、

    Derek