This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A225E:通道隔离

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A225E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868332/ts3a225e-the-channel-isolation

器件型号:TS3A225E

设计

  对于 TS3A225E 的左通道和右通道隔离、我们认为可能是因为 GND Ron 电阻、如果 Ron 为100m Ω、负载为32ohm、隔离将大约为50dB? 如果我们需要更高的隔离性能、 我们还能做些什么呢?

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun Shen、

    我们的团队目前正处于外出度假的状态。 请期待12月26日星期四收到我的回复!

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun Shen、

    您能否发送测试设置的方框图或原理图? 您是否在 SLEEVE_SENSE 或 RING2_SENSE 引脚上使用32 Ω 负载测量-50dB 隔离? 您测量的频率是多少? 您的 VDD 和 Vpp 是什么?

    谢谢、
    Kate