This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168A:转换直流值

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867546/pcm3168a-pcm3168a-converting-dc-values

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件:PCM3168

大家好、  

我有与 Alberto 相同的问题。 他会说:

我想使用 PCM3168编解码器来转换音频和控制直流信号。  我从数据表中看到、可以选择性地禁用每个通道上的输入高通滤波器、以便可以转换内部电压基准。 数据表还合理地建议为交流耦合输入信号放置一个串联电容、因为本器件用于音频处理、在本应用案例中、我当然会省略、因为我需要直流耦合输入。

 我的问题是:输入路径上是否存在任何"隐藏"的串联电容或数据表中未指定的 HPF、这是否会导致无法转换直流信号? 我非常积极、可以通过停用 HPF 来实现我的目标、但我想再次检查。

感谢你的帮助。

此致、

Alberto Gianelli

但不幸的是,我找不到答案。 我们希望将其用于直流输入和输出信号...

此致、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、  

    PCM3168中没有隐藏的串联电容。 它可用于通过禁用 HPF 来测量直流信号。

    此致、

    -Steve Wilson