This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:模拟输入直接输出

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867516/tlv320aic3104-q1-analog-input-directly-output

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

大家好、

我的客户希望将模拟信号输入单端接口、直接通过 ADC、DAC 和输出差分模拟信号进行传播。

我想知道 TLV320AIC3104能否做到这一点? 因为我注意到有 SW-D1和 SW-D3、我无法通过寄存器配置控制每个开关打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoran、

    SW-D1和 SW-D3可能不是将数字化 MIC 数据路由到 DAC 和模拟输出驱动器的正确选择。  SW-D1和 SW-D3在仅记录模式下工作、这意味着必须关闭 DAC 才能使该模式工作。

    如果您需要有关仅记录模式的更多信息、请参阅数据表的第10.4.2节。 SW-D1和 SW-D3可使用 PAGE 0、寄存器37和 PAGE 0、寄存器107进行配置。

    您是否考虑在外部将 DOUT 引脚连接到 DIN 引脚以将 ADC 输出路由到 DAC? 我们相信,如果您不需要使用 ASI 接口 从外部主机接收数据,这可能是最灵活的选择。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我想我的客户希望通过编解码器选择音频源。

    但是、我们可以使用第9.3.13节中描述的旁路路径函数将输入信号路由到输出、而不是通过 AD 和 DA、对吗?

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的。 如果不需要任何数字功能(HPFS、EQ 等)、则可以使用模拟旁路模式。

    实际上、有几种不同的模拟旁路模式。 数据表的第10.4.1节对这些参数进行了说明。 数据表的第9.3.13节中没有您提到过的内容。 实际上、我看不到一个名为9.3.13的段。 您能否查看我在上面添加了超链接的最新版本? 所有这些模式通过编解码器路由音频、但启用不同的块、因此功率分布会有所不同。 请查看以下哪些模式符合客户的特定要求、如果您有进一步的疑问、请告知我们。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    我假设您正在阅读 TLV320AIC3104的数据表、它与 TLV320AIC3104-Q1的数据表稍有不同、其中包含了部分  9.3.13.这两个器件在旁路路径上有一些差异。 我认为、当我使用单端输入接口时、我只能使用我在上一篇文章中指出的数据路径。

    差异如下:

    TLV320AIC3104-Q1

    TLV320AIC3104


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、我参考 的是 TLV320AIC3104的数据表。 但即使对于 TLV320AIC3104-Q1、也无法通过 SW-D1和 SW_D3将数据路由到编解码器的模拟输出。 SW-D1可用于仅记录模式。 但是、通过在 PGA 之后绕过信号、可以在不通过 ADC 的情况下完成路由。

    LINE2L/R 布线将通过模拟输入混频器(数据表中的图14)到达 ADC PGA、然后到达左右线路输出。

    请参阅第0页的寄存器81/84、将 PGA 输出路由到左线输出、

    请参阅 Page0寄存器88/91、将 PGA 输出路由到右侧线路输出。

    希望这能满足客户的要求。

    此致。