This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2017D2:输出端子短路容差

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2017D2, TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858471/tpa2017d2-tolerance-for-short-circuit-on-the-output-terminal

器件型号:TPA2017D2
Thread 中讨论的其他器件: TPA2016D2Hi团队、

我的客户对 TPA2017D2输出端子的短路容差有疑问。

每个输出端子与 GND 之间的电阻为10 - 60欧姆、在短路测试后、内部 FET 似乎被破坏、输出端子(OUT+和 OUT-)短路、并且声音被应用数次。

TPS2017D2的过热保护能否在这种情况下自我保护? 对他来说,这是不能容忍的吗?

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔西米-圣

    TPA2017D2的保护电流约为1.5A。 该保护的目的是提供短路保护、而不是过流保护。 应考虑阈值变化。

    在热保护的情况 下、它可以在结温超过150°C 时保护电路、以防止损坏 IC。 如果短路问题达到此热值、TPA2017D2将进入保护状态。

    我希望这是有道理的。 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Tatsumi-San 的客户。

      您提到的短路保护器是否支持交流电流?

    如果差分输出相互连接、则5V-300kHz 方波 电流必须直接流动。

    或者 、如果保护器只能检测到"接地"电流、则无法检测到我上面提到的电流。

    此致、

    Atsushi HANZAWA (Sharp 公司)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hanzawa-San、

    很抱歉我迟到了回复。

    短路保护适用于交流和直流电流。 它与 GND 电流无关。 一旦超过电流阈值(大约1.5A)、该电流保护实际上就会启用。

    即使差分输出相互连接、5V-300kHz 方波也必须产生电流保护。

    如果您对此有其他疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们将在项目中将 TPA2017D2替换为 TPA2016D2、我有一个 TPA2016D2的问题。 我将创建一个新的问题线程。

    此致、

    Atsushi HANZAWA (Sharp Corporation)