This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013EVM:EVM 控制软件

Guru**** 2629015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856364/tsc2013evm-evm-control-software

器件型号:TSC2013EVM

您好!  

我们的客户正在努力从 TSC2013获取正确的 X、Y 数据。

他们希望将 TSC2013 EVM  的 I2C 控制软件作为参考设计。

您能否用设置值披露源代码或 I2C 寄存器控制序列?  

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    我已连接 EVM 参考固件。 这应该是一个良好的起点。

    e2e.ti.com/.../TSC2013EVM_5F00_Reference_5F00_Firmware.7z

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢您的及时支持。

    我已将 EVM 的 FW 转发给我们的客户、我们获得了他们的测量结果、如下所示。

    X、Y 驱动波形看起来不错、但读出的值始终在 0x02 5E 01 8A 左右、该值变化不大。

    您对下一步调试有什么建议吗?

     

    此致、

    Mochizuki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    我现在对这个问题有点困惑。 问题是否仍然是 I2C 问题、还是现在的 X 和 Y 测量结果?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    这是 X-Y 测量值问题、I2C 现在看起来工作正常、但 ADC 读取值未正确响应。

    它始终与输出的值几乎相同。

    您是否有任何关于查看寄存器设置的建议?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    触摸屏是否已校准? 如果不是、我会对此进行研究。 以下应用手册提供了一些有关如何校准触摸屏控制器的有用信息。  

    此外、使用的屏幕大小是多少?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您提供本文档。

    由于这是一种机密的新产品、客户无法发送其 LCD 屏幕、因此我们无法看到实际的屏幕尺寸。

    他们正在尝试逐步查看 TSmode3上的操作细节。

    让我们等待他们的进度。  此时、我想关闭这个线程。  

    此致、

    Mochizuki