This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM833:最大 VCC 放大器;建议的 VCC 工作值

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859593/lm833-maximum-vcc-recommended-operating-vcc-value

器件型号:LM833

您好!

我们使用 LM833通过+18/-18V 的 VCC+/VCC-放大音频信号。

在数据表中、±18V 是建议的工作条件、但最大 VCC 也是±18V、如下所示。

因此、我们担心我们的应用、LM833是否能够在±18V 的电压下正常工作并且安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    感谢您的发帖。 我可以为你效劳。

    您可以遵循建议的工作条件和电源+/-18V。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    最大 VCC 额定值是否错误?它通常高于建议的运行 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    好的观察结果。 我将与产品定义团队一起研究此问题、并在必要时更新数据表。 循环回到您的初始问题、此器件上的+/-18V 可以正常运行。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢。

    期待您早日回复!