This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:在相位设置中要求在 TAS5825上进行设计

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868379/tas5825m-asking-for-the-design-on-tas5825-in-phase-setting

器件型号:TAS5825M

大家好、

客户正在设计 TAS5825。

请您对以下问题提供意见吗?

pro 和 con if enable in phase 功能是什么?

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    立体声音频系统需要设置为同相。 此选项旨在防止 R/L 通道的 OUT+/-端子以相反的顺序相互连接。 如果没有此寄存器选项、您将需要拔出扬声器、更改+/-顺序并重新插入。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    此设置的建议是解决噼啪噪声。

    您是否会解释为什么在相位情况下设置以解决噼啪噪声问题?

    此外、默认值设置为"0"异相、对吧?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    TAS5825M 直流失调电压 ATE 修整基于"同相"设置、可在 BD/1SPW/混合模式下实现良好的性能、因此"异相" BD 设置具有较差的直流偏移、这会导致较大的杂音。

    考虑到采用 TAS5825M 的电感器滤波器具有足够的 EMI 裕度、因此我们的 PPC3转储输出脚本已配置为"同相"、如下所示。 建议遵循我们的建议。

    此致、

    Matthew