This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1671:麦克风前置放大器设计

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1671, TIPD181, OPA1632, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860555/opa1671-microphone-pre-amplifier-design

器件型号:OPA1671
主题中讨论的其他器件: TIPD181OPA1632TLV320AIC3104

您好!

我对使用 OPA1671进行麦克风前置放大器设计有一些问题。

  • 是否有适用于单端或差动端输出的参考设计?
  • 对于差分端输入、是否需要+/-上的麦克风偏置?
  • 这可以与其他数字电路使用相同的数字电源和接地吗?
  • 如果需要模拟接地、可以通过铁氧体连接到数字接地来实现吗?

此外、是否有有关麦克风检测的参考设计?

最棒的

Arash