This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:MC33078DR 的 ESD 额定值

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860265/mc33078-esd-rating-of-mc33078dr

部件号:MC33078

MC33078DR 的 ESD 等级是多少?
尽管我们检查了数据表并与 TI 客户支持中心确认、但我们找不到任何信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimaya-San、  

    感谢您的查询。 我将与质量团队核实、并尽快与您联系。  

    此致、
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimaya-San、

    该器件在21世纪初达到2kV HBM 和1KV CDM 标准。  

    此致、
    弗拉基米尔