This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:自动仪表组解决方案:I2S 数字输入、双通道输出2*1W、仅需3.3V 或5V 电源

Guru**** 2596895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC3120, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868070/tas5711-solution-for-auto-cluster-i2s-digital-input-two-channel-output-2-1w-only-need-3-3v-or-5v-power-supply

器件型号:TAS5711
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100TLV320DAC3120TAS2505

大家好 、

我正在为客户选择功率放大器、但发现 TI 没有此类解决方案。

客户要求是 I2S 数字输入、双通道输出2*1W、只需要3.3V 或5V 电源。   

我还将在 TI.com 上浏览我们的产品。

几乎 所有的 I2S 数字都需要至少两个电源...如果有双通道输出、输出功率也非常大...

我们是否有这样的解决方案? 如果没有功率放大器可以满足这一要求、我认为 DAC (I2S 输入)+功率放大器也可以...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    对于此类低功耗、有些 DAC 可以安装、但正如您提到的、它们需要多个电源。
    关于 DAC+功率放大器、电源要求仍然相同...

    一些选项包括:

    • TLV320DAC3100
    • TLV320DAC3120
    • TAS2505

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器