This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:请求 TAS5806MD 耳机放大器序列以消除噼啪噪声

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867948/tas5806md-asking-for-the-tas5806md-headphone-amp-sequence-for-pop-noise

器件型号:TAS5806MD

大家好、

客户使用具有以下序列的 TAS5806MD 耳机。 耳机输出端有噼啪噪声。

是否提供耳机关机顺序?

 

当前序列如下:

  1. 静音
  2. TI5806 AMP_PD 引脚设置为低电平
  3. 写入 AmpdeInitTbl

 

   MS_U8 AmpDeInitTbl[]=

   {

       1   、0x00、0x00、// w 58 00 00 #go to page 0

       1   、0x7f、0x00、// w 58 7f 00 #Change the book to 0x00

       1   、0x03、0x02、// w 58 03 02 #Change the device into HIZ Mode

       1   、0x03、0x00、// w 58 03 00 #将器件更改为深度睡眠模式

       1   、0x00、0x00、

   };

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以尝试以下设置:

    •在3.3V DVDD 上使用4.7uF 电容时,∆T 介于3.3V 压降至2V 之间(出现噼啪/喀哒声)>1.2ms。 它为 TAS5806MD 内部 I2C 关断 HP 裸片提供了足够的时间、以避免出现断电弹出/点击。

    一旦3.3V 断电检测电路检测到断电(3.3V 至3V),它将为 TAS5806MD 的 D 类芯片提供/PDN (低电平有效),D 类芯片将向 HP 芯片发送关断命令(8位寄存器)以关闭(无噼啪声)。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您的反馈。 DVDD 上有4.7uF 电容。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    对于 TAS5806MD 耳机关断序列、I2C 配置为"静音"、然后配置为"关断"模式、如下所示。 最后一步关闭 HPVDD。

    此致、

    Matthew