This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49250:左通道和右通道连接

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867636/lm49250-left-and-right-channel-connections

器件型号:LM49250

在 LM49250数据表中、我在单端配置中看到左侧和右侧线路输入的以下连接。

如上所示、一个立体声通道连接到 L1/L2、另一个立体声通道连接到 R1/R2

不应像那样连接通道

立体声通道1连接到 L1/R1。

立体声通道2连接到 L2/R2。

第二个问题是:

如果我不使用扬声器、我需要连接 Vdd (LS)电源。

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TIA、

    根据表4、L1和 L2混合在一起、R1和 R2也是如此。 这是内部混频器的工作方式、因此必须在外部连接硬件。

    关于 VDD (LS)、器件说明建议扬声器驱动器由 VDD (LS)供电、而耳机驱动器由内部 LDO 供电、后者由 VDD 供电、如方框图中所示。
    基于此、如果未使用扬声器驱动器、则应该可以将 VDD (LS)保持断开状态。 但是、我建议测试和验证这一点;遗憾的是、我们没有适用于大多数旧器件的评估模块、适用于此器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Ivan Salazar"> 根据表4,L1和 L2混合在一起,R1和 R2也是如此。 这是内部混频器的工作方式、因此必须在外部连接硬件。[/quot]

    我之所以提出这一问题、是因为该图意味着必须将立体声通道连接到 L1/L2、这是错误的、因为立体声通道包含左声道和右声道、因此它本应连接到 L1/R1、而另一个立体声通道应连接到 L2/R2。

    请确认我的想法是否正确、此外、由于您已验证 L1/L2通道在内部混合、我认为我描述的连接应该是正确的方法。

    [引用 USER="Ivan Salazar"]但是我建议测试并验证这一点;遗憾的是,我们没有适用于大多数旧器件的评估模块,它适用于此器件。[/引用]  

    我已经检查过 TI 的多款现代器件、但它们内部包含 I2S/ADC/DAC、对于此应用而言是过度使用的、如果您有任何其他建议、建议使用包含所需混频器块的现代器件、 2个立体声+ 1个单声道输入和1个耳机驱动器、请告知 我。

    BTW TI 是否正在考虑立即停产该器件?

    TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIA、

    现在我了解了您对输入的疑问、您基本上可以执行以下两个选项中的任何一个:

    • 通过 L1/L2和 R1/R2混合每个立体声对
    • 通过 L1/R1和 L2/R2分别混合立体声对的每一侧

    混频器是相同的、您可以根据需要使用硬件输入。

    此器件没有 EOL 的相关信息。 也许双芯片解决方案适合您的应用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器