This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:启用 AGC 的 ADC PGA 信号旁路问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859900/tlv320aic3106-adc-pga-signal-bypass-with-agc-enabled-issue

器件型号:TLV320AIC3106

大家好、

我正在启用从麦克风 PGA 到耳机输出的旁路路径。

麦克风启用 AGC +噪声门。

我看到、当麦克风信号高于噪声阈值时、一切都按预期工作;AGC 设置增益以达到目标电平、PGA 的输出馈送到耳机输出。

但是、当麦克风信号低于噪声阈值时、馈送到耳机的信号是麦克风在施加高增益时捕获的噪声、因此可以清楚地听到噪音。  在这种情况下、ADC 之后的数字信号没有此类噪声。

因此、噪声门似乎应用于发送到 ADC 的信号、而不应用于发送到'ADC PGA 旁路路径'的信号。  您可以确认吗? 是否需要在禁用 AGC 的情况下启用"ADC PGA 旁路路径"?

谢谢、

 Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您如何量化 DOUT 上的无噪声?

    要回答有关 ADC PGA 旁路的问题、在禁用 AGC 时不会启用旁路路径。  

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好、感谢您的回答。

    编解码器连接到微处理器、我正在保存 DOUT 上的数字样本。

    我已经看到"ADC PGA 旁路路径"上存在的噪声受"适用的最大 PGA 增益"影响。  如果我减小此参数、则噪声级别也会降低(在没有人通过麦克风讲话的情况下)。  因此、我猜是噪声门不会应用于发送到 "ADC PGA 旁路路径"的信号。  可以确认一下吗?

    此致、

     Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、  

    噪声门功能通过数字方式处理、而 AGC 的增益部分是模拟的。  因此、噪声栅极不可能出现在模拟旁路路径上。  

    当使用 AGC 和噪声门以及模拟旁路路径时、 这将产生您所描述的内容。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    现在我已经清楚了。  非常感谢。

    此致、

     Miguel