This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711PHPEVM:如何计算 PVDD 电压

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866334/tas5711phpevm-how-to-calculate-the-pvdd-voltage

器件型号:TAS5711PHPEVM

您好、TI 音频团队

我们使用 TAS5711来设计我们的智能加速。

您能否指导如何使用以下扬声器配置计算 PVDD 电压?

SE x 2、10W、4 Ω

BTL x 1、5W、4 Ω

谢谢、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

       您是说单个 TAS5711支持2.1模式 SE x 2、10W、4 Ω+ BTL x 1、5W、4 Ω 吗?

    如果是这种情况。 对于此10W 和5W 情况、THD 1%或10%是什么?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Linda

    是的、我指单个 TAS5711支持 SE x2、10W、4 Ω + BTL x 1、5W、4 Ω 的2.1模式。

    两者的 THD 均为1%。

    请告知我们如何计算 PVDD 电压和总功耗。

    谢谢、

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    建议参考数据表输出功率与电源电压间的关系。

    如下图所示、SE 输出 THD 比 BTL 差、因此4 Ω 负载@1% THD 时为10W、PVDD 需要20V。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mattew

    如果 PVDD 为20V、BTL 的输出功率将超过20W。这超出了我们的 BTL 扬声器规格(5W)。

      PVDD 为20V 时、如何将 BTL 的输出功率限制为最大5W。

    PVDD 为20V 时、如何知道最大输出电流?

      我需要电源连接数据来评估哪种 POE 类型适合我们的设计。 AT (25.5W)或 BT (最小40W)??

    谢谢、

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    BTL 20W @20V 是最大输出功率。 您需要使用 DRC 来限制所有通道(包括 SE 通道)的音频输出功率。

    最大峰值输出电流与 DRC 配置的峰值输出功率有关。 至于 POE 设计、您可以参考持续输出电源效率。 对于大约80%的效率、仅音频放大器三通道输出(10W*2 SE、5W BTL)需要至少31.25W 的功率。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matthew

    感谢您的回复。

    我有最后一个问题、您能否向我提供 TAS5711EVM 的布局文件?

    谢谢、

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    您可以在 TAS5711 EVM Gerber 文件中找到以下产品文件夹:

    http://www.ti.com/tool/TAS5711PHPEVM?keyMatch=TAS5711%20EVM&tisearch=Search-EN-everything

    此致、

    Matthew