This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:SDOUT 上无低音炮输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860269/tas5782m-no-subwoofer-output-on-sdout

器件型号:TAS5782M

你(们)好  

我正在使用 TAS5782m 和 TAS5760作为低音炮的2.1系统。 当我将 PurePath 控制台中的输出交叉开关设置为低音扬声器=>左侧 I2S 和低音扬声器=>右侧 I2S 时、SDOUT 引脚上没有音频输出(同样、如果交叉滤波器已禁用)。 根据设置、左侧 T =>左侧 I2S 和右侧 T 至右侧 I2S 我有一个信号。 我还尝试将 SDOUT 原点设置为预处理。 这种情况也起作用。  

启用低音扬声器是否有任何特殊参数?

提前感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了问题。

    必须手动将 Book 0x8c Page 0x1d 寄存器0x28..0x2b (子通道控制)设置为0。

    很难找到。 如果 PPC3导出所有必要的寄存器、则会很有帮助。 流程内存映射的文档记录也非常糟糕!