This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3122D2:有关保护参数的信息 TPA3122D2

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3122D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859021/tpa3122d2-info-on-protection-parameters-tpa3122d2

器件型号:TPA3122D2

大家好、我将 TPA3122D2 BTL 配置用于具有方波输入的放大器。
我以17V 的电压馈送它、负载由两个4 Ω 串联扬声器组成。
我在某些器件中发现的问题是电流保护会介入、因为它感觉它会快速分离、如果电源电压降低一点、则保护不再介入。
我想问的是、保护需要什么电流值、以便在这种现象发生之前我可以进行调整。

谢谢
Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andrew:

    由于它是旧器件、我将与设计人员进行联系。 当我获取数据时、我将回复您。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andrew:

    TPA3122 OC 电流阈值为5A。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在技术文档中、不会报告电流阈值、在此阈值之后、保护将进行干预、而是仅报告温度干预阈值。
    因此、通过在 BTL 配置中连接 TPA3122D2、并声明电阻 RL 的最小阈值= 3.2欧姆、我得到最终17V 的净电源电压、为什么 OC 会介入电源阶段? 也就是说、在方波的第一个上升沿、在某些生产部件上、OC 会进行干预、而在其他部件上、OC 不会进行干预。
    我附上方案. 如果有人有任何建议,欢迎大家提出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andrew:

    对于 PVDD=17V、负载=3.2欧姆的情况、峰值电流将超过5A。

    加电时、输出端的启动电流将更大。

    我建议您使用电流探头检查输出电流。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的... 非常感谢您的支持。 我已验证在正常使用期间、工作电流大约为4.85A、因此在开始阶段、考虑到外壳的容差、它可以进行干预。
    我继续稍微降低电压、以便在最大5A 的阈值内
    非常感谢..
    Andrew