This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:启动过程中是否需要 RESET_CTRL?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859747/tas5805m-a-necessary-for-reset_ctrl-at-startup-procedure

器件型号:TAS5805M

尊敬的音频工程师:

我对 TAS5805M 的启动过程有一个疑问。

根据数据表(9.5.3.1启动过程)、将\PDN 升高到高电平后没有复位序列。

例如、何时需要将 RESET_CTRL 与 I2C 配合使用?  

提前感谢

Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgard:

    在复位为 DSP 和器件的配置复位时、PDN 可视为加电/断电功能。

    此 RESET_CTRL 已集成在 I2C 命令中、如果您从 PPC3转储、您将在 I2C 初始化代码的开头找到它。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的支持。

    我将使用 PPC3的 I2C 检查初始序列。

    此致

    Edgard