This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5086:USB 错误

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858331/tas5086-usb-error

器件型号:TAS5086

您好!

之前讨论过此主题、但尝试启动 HPL MC012时出现 USB 错误。

我找到了 eepromburner.exe 和 tusb3210.bin,在使用此文件对 EEPROM 进行重新编程之前和之后,TAS5086_GUI_4.0开始时出现 USB 错误。

我尝试在 PC 运行 Win7 (64位)和 WinXP (32位)时启动此评估板-结果相同。

也尝试从 Devasys.com (如 TAS5086_GUI_4.0帮助中建议的那样)安装驱动程序-结果相同。

是否是该误差的明确解决方案?

如果没有、 将此评估板(与 TAS5102EVMR1一起)作为不工作的产品返回的可能性有哪些?

它是在 Mouser 购买的。

此致

Darius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    请尝试再次安装驱动程序:https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/761615?TAS5805MEVM-Connection-problem-between-PPC3-and-TAS5805M-EVM

    然后、请转至检查音量以查看是否找到 TI_Audio EVM。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix Wan:

    非常感谢您的回答。

    否,安装驱动程序后,我的 PC 上没有 TI_Audio EVM。 到目前为止,我已在 Win7 (64位)上对其进行了测试。

    当 USB 电缆连接时、检测到电路板、但该电路板为未知设备。

    TUSB3210.bin 文件可能不适用于此评估板?

    我在 论坛上的此处阅读了连接到 TUSB3210重新编程的 EEPROM、但没有明确的答案是该文件正确与否。

    重新编程后,SPDIF 停止接收数据(LED6 SPDIF 锁定关闭)。 因此最好从您那里获得在 TI 编程的初始 bin 文件。

    顺便说一下,我只在 WinXP (32位)上运行 eeprommburner。 但这不是问题、我可以在较旧的 PC 上执行它。

    此致

    Darius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个注释。

    HPL MC012板中的 USB 端口用于 TAS5086的 I2C 控制,而不用于从 PC 到 TAS5086的音频流

    因此、它不会是 PC 上的附加音频设备。

    这里的 TUSB3210充当从 USB 到 I2C 的转换器。

    此致

    Darius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darius、

    由于此设备已旧、我正在尝试查找熟悉此设备的人员、请稍候。

    我稍后会回来。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darius:

    我很抱歉,我的美国同事在工作期间没有得到他的答复。 我会在收到回复后立即回复您。

    此致、

    Alix Wan。